This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:输出电压下降

Guru**** 2510345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262374/lmr64010-output-voltage-drops

器件型号:LMR64010

您好

客户对这种 Boost 转换器有疑问。 如果输出电压在重负载下下降并且无法达到设定的需求电压、它会对 IC 车身产生什么影响? 因过热而烧毁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    IC 行为取决于输出电压电平。

    如果输出电压降至低于设定的需求电压但高于输入电压、升压转换器将增加占空比以调节输出电压。 最终、电感器电流将被钳位到开关电流限制值(LMR64010中的典型值为1.5A)。 通常、IC 将触发热关断、因为电感器电流保持在限制阈值上工作。

    如果输出电压降至低于输入电压、则工作条件类似于软短路。 在没有短路保护的这类器件中、即使 MOSFET 关断且处于失控状态、电感器电流也持续上升。 器件烧毁的风险很高。

    此致

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mulin

    您能帮助检查下面的 LMR64101原理图以及是否需要调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Gareth:

    建议的前馈零频率应约为8kHz。 因此、我建议 C351为150pF。

    如前所述、在重负载条件下、输出电压可能会降至低于目标值。 在这种情况下、电感器电流将达到电流限值。 该器件的开关电流限制典型值为1.5A。 所选电感器的 Isat 为1.3A。 这可能是不够的。 建议使用具有1.5A 或更高 Isat 的电感器。

    此致

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Mulin

    将电感更改为4.7 uH 3.5A/4.0A、将 C351修改为150pF。 =》220pf 100pf 是无用的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Gareth。

    看起来还不错。

    此致、

    穆林