This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546A24A:与 TPS546D24A 的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546A24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263972/tps546a24a-differences-from-tps546d24a

器件型号:TPS546A24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

您好!

TPS546是什么 A 24A 与 TPS546的差异 D 24A? 我有 TPS546的原理图 D 24A 的电源电路、想知道它是否可被复制到 TPS546 A 24A。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546A24A 和 TPS546D24A 是引脚对引脚的、但不兼容。

    1) 1) TPS546A24A 的电流检测增益高于 TPS546D24A (6.155mV/A)(12.31mV/A)。  对于相同的电感值、TPS546A24A 只能支持 TPS546D24A 支持的1/2电流环路增益。  对于相同的输出电容器、TPS546A24A 将能够支持2倍的电压环路增益、但需要2倍的电压环路增益才能实现相同的带宽和瞬态性能。

    2) TPS546A24A 的 MSEL2电流限制编程选项与 TPS546D24A 不同。  使用相同的电阻器选项时、电流限制通常约为 TPS546D24A 的1/4。

    3) TPS546A24A 上电流限制功能的可编程范围远低于 TPS546D24A 上允许的范围。