This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:VBUS 上输入电压时的 PMID 电流

Guru**** 2814315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263732/bq25619-pmid-current-with-input-voltage-at-vbus

器件型号:BQ25619

您好!  

我们想要使用 PMID 输出来为外部电路馈送。  

我们知道、当向 VBUS 施加外部电压时、器件会从升压模式切换到充电模式。  

1-我们想知道当充电器连接到 VBUS 输入时、PMID 输出是否有任何电流限制。  

在本例中、PMID 将提供5V 电压、但 PMID 输出来自 VBUS、而不是升压。 对吧?

谢谢。

莱昂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonardo、

    在 CHARGE 模式和 BOOST 模式下、PMID 都没有有效的电流限制。 系统设计应确保 PMID 不会过载。

    2.在充电模式下,PMID 通过 Q1 RBFET 连接到 VBUS。  

    谢谢。