This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3906:UC3906N:铅酸密封电池充电状态问题

Guru**** 2515335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261057/uc3906-uc3906n-lead-acid-sealed-battery-charging-state-issue

器件型号:UC3906

你好

我正在 实验室维修一个激光控制器。

但 激光控制器已有20多年的历史、不受制造商的支持...

 我 自己拆开并修理它,看一下电路板。

目前、铅酸电池的充电电路部分存在问题。

但是、我对某些电池电路并不熟悉、因此对哪个部件损坏或如何修复感到困惑。

在此充电板中、UN3906N 用于对 12V 电池进行浮动充电。

我在此可以从 德州仪器技术人员和用户那里获得帮助。

目前情况 如下:

  • 电池电压为13.7V、但断电后会立即变为0V。 电池,Powersonic 的 PS-1212,是非常旧的东西。
  • IC 输出引脚、状态级控制和/过充电指示从启动开始为高电平。
  • 驾驶员从不启动时接通电源。 因此充电电流不会流动。
  • 即使等待了 超过10个小时、上述情况仍保持不变。

电路原理图已附在文件中。

请告诉我如何修复或哪个部件损坏。

感谢您的帮助

很抱歉我的英语太差了。

e2e.ti.com/.../UC3906_5F00_charge_5F00_circuit_5F00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我将尝试帮助您解决这个问题、请给我一点时间来查看您的问题。

    应用手册和其他事项的链接、可提供以下帮助:

    1.) 使用 UC3906改进铅酸电池充电方法

    2.) BQ24450 是一款非常类似的器件。

    3.) BQ24450用户指南 可能会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    我刚刚阅读了这些材料。

    我将尝试更改电池、并检查一些状态。

    如果这无法解决问题、则可能会出现以下问题:

    1. 我的 IC 已损坏
    2. 输入电压更高还是更低?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了电池、充电 IC 工作正常。

    所以有些问题是在旧电池…

    可能存在以下缺陷:

    • 无容量
    • 电池的输出阻抗非常高、cuz 的硫化物

    感谢你的帮助。