This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:有关 Vsel 引脚配置的问题

Guru**** 2519580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260977/tps61299-question-about-vsel-pin-configuration

器件型号:TPS61299
主题中讨论的其他器件: TPS61094

尊敬的 TI 专家:

我的客户在新产品中考虑使用 TPS61299。

我在数据表上看到了有关 Vsel 引脚配置的表7-1。

2.5V 输出对应191Kohm、

-适用于2.2V 输出的237k Ω。

您能否确认我是否为 Vsel 引脚设置了200kOhm?

我之所以提出这个问题、是因为我认为如果我设置200k Ω(可能接近2.5V...)、我可以在2.5V 到2.2V 之间看到输出电压

但是我的客户说、有时候他们看到的输出非常异常、甚至看不到任何电压。

那么、如果我们需要2.4V 或2.3V 之类的电压、应该怎么办?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61299在启动期间选择内部 Vref。 如果没有推荐的 Rsel,设备将无法工作。   该器件不支持2.3V 或2.4V 输出电压。 如果您 必须使用2.4V 电源、也许您可以在输出端连接一个 LDO (但损耗更多)、或者您可以看到 TPS61094。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    您可以选择2.2V 或2.5V。 介于2.2V 和2.5V 之间的输出电压。 如果设置为200千欧、则1%容差是可以接受的、输出设置为2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis、Nini:

    感谢您的支持。

    我的客户表示、如果他们断开 VIN 并立即进行连接、则无法检测到输出。

    (它们对 VIN 和 EN 使用相同的电压、当它们断开 VIN 时检测到大约0.3V。)

    在断电和上电之间是否有最短时间可以正常运行器件?

    为了方便起见、我附上了一份原理图。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:  

    我不明白您所谓断开 IN 和 VIN 的含义? 您的意思是 EN 和 Vbat 吗 ? 是否测试了 EN 引脚的电压? 为什么使用10Mohms 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的尼尼:

    感谢您的支持。

    上一篇文章中有一个拼写错误。 (我的客户说、如果他们断开 VIN 连接 V 立即...)

    现在他们使用电源进行测试、以便可以根据需要连接和断开 VIN。

    EN 电压很好、它们使用10m Ω 以实现低电流消耗。 (这是使用极小电池的应用。)

    我想知道的是、如果我们立即断开 VIN 并再次施加 VIN、将无法正常工作。 (未检测到输出。) 是否正常运行?

    如果是、断开和连接 VIN 以实现正常运行的最短时间是多少?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我认为器件工作 正常。

    最短断开时间取决于 Cin 的电容和  电感器电流 IL。 Cin 将由 IL 放电、直到 Vin 降至 UVLO 阈值或 EN 以下。

    并且、10M 电阻完全是不必要的。 这不是一个上拉电路。 放置一个电阻器不会降低泄漏电流。

    此致、

    特拉维斯