我正在考虑使用 TPS7A2401DBVR (可调版本)作为电压源、用于半字节宽(x4) SPI 闪存的数据和时钟线路的输入上的主动终端。 该方法涉及使用一个端接电阻器(通常可以接地)、并将其固定到一个固定电压源(通常是传输信号振幅的1/2电压)。 在本例中、我要将其~为在总线速度为6 μ s 133MHz 的3.3V 电源上工作、因此我的启动配置是将稳压器设置为1.65V。 我将使用仿真软件来选择端接电阻以匹配特征阻抗、或者关于来设置最终值。 出于解答这些问题的目的、我们暂时假设每个数据和时钟线上的终端电阻值为49.9欧姆。
我的问题如下:
1.是否有以这种方式使用此部件或系列的任何应用信息?
2.我简单的计算结果表明,进入/退出稳压器的电流最坏的情况是数据线的极端情况,要么是各个线的所有低值或所有高值的瞬时位值。 在所有低电平的情况下、稳压器仅提供每条线路1.65V/49.9 = 33mA 的电流。 当线路都处于高电平时、电流的幅度是相同的、但电流将流入稳压器或-33mA [(3.3V-1.65V)/49.9]。
a.是否有任何关于稳压器对此频率阶跃变化的响应时间的信息(即稳压器提供电流或吸收电流需要多长时间)?
b.如果稳压器无法承受这种类型的高速反应时间、我是否可以假设我可以选择具有足够充电/放电计时能力(例如<0.01uF)的输出电容器来提供初级
或吸收电流、直至稳压器赶上?
c.在器件对全位高电平进行调节的情况下、负电流是流经器件的接地引脚、还是该器件无法支持更大的负电流? 如果我使用
一个 TPS7A24、用于每个闪存的数据和时钟线、假设时钟线为50/50占空比、最坏情况可能看起来像+/-~150mA (4x 33mA + 1x 16mA)。
d.过压调节(对于所有线路为高电平)是否会产生应用手册警告的反向电流、需要图8-1/8-2中所示的反向电流保护方案?
非常感谢小组或任何 TI FAE 就此主题提供反馈。
谢谢你。