This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:仿真问题、审阅原理图

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260868/tps62130a-simulation-problems-review-schematics

器件型号:TPS62130A

您好!

我有一个客户在使用 TPS62130A、但为什么芯片仿真的上升过程中会有一些小的步骤?  

请帮助确认此设计是否有任何问题。

仿真图和原理图设计请参考随附的文档。

e2e.ti.com/.../TPS62130A.docx

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它与工作台行为相匹配、因为它处于脉冲跳跃模式。 脉冲频率低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    1.客户接 FSW 引脚到 GND 后、频率从1.25MHz 变为2.5MHz、这个现象没有改善。

    2. 相同电路输入5V,从1V 到3.3V 的输出没问题(输出3.3V, FSW=高电平或低电平是正常的),只有输出1V,或者1.2V,这种现象更为严重。

    您能帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rhea!

    您可以添加更多的输出电容器吗? 2或3 22uF。 使用高输出 没有问题的原因是、它需要更多电流来为输出电容充电。

    BTW、您能不能告诉我这种步骤对客户应用有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    使用2个22uf 电容器的客户反馈输出得到改进、使用3个22uf 电容器的输出得到显著改进。

    客户需求:输入5V、输出1V、电流约1A。

    客户产品的 PCB 板面积相对较小、不能放置超过22uf 0603封装电容。 是否有任何其他不增加输出电容的解决方案?

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rhea!

    首先、你没有告诉我为什么客户不能接受小步骤。 实际上,这是正常的行为基于我的一方,如果我们不 改善它的影响,请让我知道。

    另一个解决方案是缩小 SS 电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    1. 客户产品的 PCB 尺寸小、如果去耦电容22uf (0603)更改为2或3、则整个直流/直流转换器使用的 TPS62130A 芯片不能降低。

    2. 客户的产品目前处在布局阶段、尚未投放到电路板上、这一步对未来产品的影响还不清楚。

    3、 较小的 SS 电容值是几百 pf、可以明显改善、但不能淘汰、因为 FPGA 要求功率上升时间明显>0.2ms、较小的 SS 电容值不能满足爬升时间要求。

    4. 基于上述原因,咨询制造商是否有任何影响(输出电容1 22uf+1 0.1uf),并确认此步骤对客户的产品没有影响,客户可以接受此类使用。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您可以与客户核实以下信息:

     TPS62130A 电源用于什么负载? 在 TPS62130A 和负载之间、是否有滤波电容器?  如果是、它们可能会减少阶跃。 考虑电路板寄生电容和一些滤波电容、建议客户实际测试负载侧、可能负载侧没有影响或影响很小。

    此致、