This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:USB-C-PD-DUO-EVM 接收板最初设置为5V、电流设置为0.9A 吗?

Guru**** 1183850 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050012, USB-C-PD-DUO-EVM, TPS6598X-CONFIG, TIDA-050014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260979/tps65987d-is-the-usb-c-pd-duo-evm-sink-board-initially-set-at-5v-with-a-current-setting-of-0-9a

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:USB-C-PD-DUO-EVMTPS6598X-CONFIGTIDA-050014、TIDA-050012 TPS65987

大家好!

USB-C-PD-DUO-EVM 板最初是否设置为5V、电流设置为0.9A?

是否可以将其更改为5V3A?

如果可以更改、使用什么过程来更改它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您指的是哪一侧(发送板或接收板)、但您可以参阅 EVM 用户指南 、了解有关如何对其进行编程以及在两个板上设置基本配置的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个支持的开箱即用 PDO 上的 USB-C-PD-DUO-EVM 都应设置为支持3A 电流(5V、9V、15V 和20V)。

    如果要更改 EVM 上的配置、则需要下载 TPS6598x-CONFIG GUI 工具: https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG#downloads

    下载 GUI 后、可以选择"New Project"、然后选择 TPS65987DDHRSHR 作为器件、最后可以选择 TIDA-050012作为拉电流侧、或选择 TIDA-050014作为灌电流侧。 请注意、源 EVM 上的直流/直流转换器仅设置为启用5V、9V、15V 和20V、因此硬件无法支持其他源电压。

    对每个 EVM 进行编程所需的步骤在上面的 Chris 会突出显示。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    抱歉、我忘了说我要问的是哪个电路板。 我想了解接收板侧5V 电压时的电流设置。

    我还查看了 Chris 展示的用户指南、我想知道应在 Application Customization Tool 中设置灌电流设置的位置。  我还不熟悉电力输送和 tps65987。

    发送灌电流能够确定该信号吗?  

    根据以下内容、PDO1处的最大电流为3A。 然而、当使用一个电子负载进行测试时、它在0.9A 时被中断。我已经改变了0.9A 的工作电流。然而、在这种情况下、源极侧自行转换至连接后可立即提供的最大电压。 换句话说、当工作电流设置发生变化时、电源不在 VBUS = 5V 时运行。

    请告诉我如何在 VBUS = 5V 时将电源设置为提供3A 电流。

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oyama-San、

    USB-C-PD-DUO-EVM 的发送板和接收板均利用您可以在 GUI 工具顶部看到的虚拟设备配置。 按下 EVM 上的按钮时、这将允许更改活动的 PDO。 为了支持5V/3A、您需要调整拉电流 EVM 上的拉电流能力以及灌电流 EVM 上的灌电流能力。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    为了在电压高达5V 3A 的电流下运行、我应该设置哪些参数?

    我似乎误解为只有接收板决定截止电流。 对于不同电源、截止电流显示了不同的值。

      连接 定制板时、USB-C-PD-DUO-EVM 的接收板在5V 时被切断为0.9A。 我的定制电路板使用 TPS65987配置为电源、附件中提供了相关参数。

    如果我 相互连接 USB-C-PD-DUO-EVM 的发送板和接收板、并在接收板上的 VBUS = 5V 的情况下执行负载测试、则会  在2A 时切断。

    USB-C-PD-DUO-EVM 上、接收板和发送板都在应用程序自定义工具中加载了新建项目的默认项目。

    拉电流端和灌电流端的哪个参数决定了此断开?

    e2e.ti.com/.../MyCustomPjt.pjt

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oyama-San、

    电缆两端的拉电流和灌电流 PDO 都需要设置为3A 以启用3A。 根据您提供的说明、由于协商的 PDO 提供过流保护、这两个器件中似乎有一个未设置为3A、并在加载时导致断开。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    对于所有拉电流和灌电流、5V 时的电流设置为3A。
    根据您的意见、我们解释了断开连接的原因、因为设置不是3A。

    由于所有设置均设置为3A、因此 TPS65987的运行是否存在达到3A 之前的断开行为故障?

    您应该已经检查了我向您展示的项目、但我在工具上附加了一个屏幕、我已确认设置为3A。

    USB-C-PD-DUO-EVM 源 设置

    USB-C-PD-DUO-EVM 受电方设置

    我的自定义电路板设置(仅限拉电流)

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oyama-San、

    我看到您的灌电流 PDO 设置为工作电流0.9A。 请将工作电流调整为3A。

    谢谢!
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric San、

    我将灌电流 PDO 处的工作电流设置为3A。  那么我可以将电流加载到3A。 谢谢你。


    不过,我有一个问题。 我已在灌电流 PDO 处将"最大工作电流"设置为3A、如果我在此处进行设置、它不能在3A 电流下工作吗?
    检查更高的性能、即使工作电流为0.9A、它是否以3A 电流运行?

    此致、

    小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将灌电流 PDO 处的"最大工作电流"设置为3A,如果我在此设置,它不能在3A 工作吗?

    否不允许、因为受电方 PDO 设置为0.9A、因此供电方不允许超过0.9A

    检查更高的能力,即使工作电流为0.9A,它也能以3A 的电流运行吗?

    工作电流场对于设置为3A 也很重要。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、您好!

    我了解到电流由灌电流的工作电流决定。 谢谢。

    此致、

    大山幸雄