请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好、专家:
最大电池充电电压为13.05V。
为了使电池充电正常工作、您建议 BQ24780S 的最低 B+电压是多少?
您是否担心 B+是15V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您与我们联系!
[quote userid="542643" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263924/bq24780s-battery-maximum-charging-voltage 最大电池充电电压为13.05V您能否提供这些信息的来源?
查看产品页面、最小和最大充电电压分别为1.024V 和19.2V (请参阅下文)。

此致、
Aya