This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:异常功耗和电压波形

Guru**** 2506675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263559/ucc21222-q1-abnormal-power-consumption-and-voltage-waveform

器件型号:UCC21222-Q1

您好、HPD 专家:

我的客户正在使用 UCC21222-Q1、功耗异常大。 他们正在运行双脉冲测试、发现关闭时 VGE 异常、功耗比原来大4倍。 您能帮助分析这种现象吗?

请 与我联系 、以便我向您分享客户的原理图以了解更多信息。  

双脉冲测试的参数:

输入电压:650V

脉冲1持续时间:9us

脉冲2持续时间:7us

pulse1和 pulse2之间的时间间隔:20us

L:260 μ H

VGE、VCE、Ic 在较低的 IGBT 上测量。

 

双脉冲:

Pulse2–下部 IGBT ON:

Pulse2–下部 IGBT 关闭:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiahao、

    在第一个图像中、看起来您在第二个脉冲(80A)结束时让集电极电流变得非常高! 通常在双脉冲测试中、第一个脉冲下降沿用于分析关断损耗、 第二个脉冲上升沿用于分析导通损耗。 这样就可以在相同的 Ic 开关电流下进行同类比较。 第二个脉冲的持续时间应保持最小;只应足够长、以观察 Vgs 的导通行为。  

    否则、电流会比测试电流高得多、测试电流通常已接近开关的绝对最大值。 在您的测试中、第二个脉冲非常长。 这会导致 IGBT 去饱和以及非常高的功率耗散、此外、当电流快速中断时、还会产生谐振过压、如第三幅图中的 CH2所示。

    看起来电感器也在饱和、因为它具有非线性 di/di。 为了通过线性电感器帮助控制80A、您应该使用更大的磁芯来分散磁场密度。

    此致、

    肖恩