请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542EVM 主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1
我们的客户发现、在室温放电期间、SOC 从0%突然上升到8%、并且5%(主机系统关断)时的电压在不同的散射周期内是不同的。
所有电池都在发货前完成学习周期、日志数据显示在放电结束时 SOC 没有突然跳跃。
下图显示了系统日志数据的第一个反馈、[REAL_SoC]是从电量监测计 bq27542-G1读取的 SOC。
在突然关断之前、SOC=8%、FCC 4276,RM 331、
插入交流适配器、打开系统、SOC =0%,FCC 3954,RM 0.

客户根据建议重新进行充放电(0.2C)循环、第一次5%--3143mV、第二次5%--3492mV、这接近电池制造商的日志数据。
并附加了 ggg.file。
有什么想法、为什么电压与 SOC 每次都不同?