This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263580/lm25143-q1-lm25143-q1

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

您好、TI 团队、

晚上好。

请查看使用两个 LM5143 IC 的降压转换器原理图。

输入:36V

输出:2V 至24V 可变电压、具有30A 单路输出。

我们是否可以获得可变电压?

我分享了以下文档供您参考。 请找到它。

e2e.ti.com/.../5076.LM_2800_2_2900_5143_2D00_Q1-quickstart-design-tool-_2D00_-revB2.xlsme2e.ti.com/.../1856.Schmatic-of-LM5143.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    快速入门计算器显示为1.5µH 电感器、但原理图为6.8µH。

    6.8µH 更超值、请更新您的快速入门。

    另外8mΩ、您正在使用2个7mΩ 电流感应电阻器、无论是在 quickstart 中使用3.5mΩ、还是在使用45g。

    您使用的是4x330µF μ F 输出铝制电容器?

    如果输出电压高达24V、为什么要使用16V 陶瓷电容器?

    该误差放大器是跨导、不执行 COMP 到 FB、执行 COMP 到 GND。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多