This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750、TPS25750EMV、Application Customization Tool COM 端口接口文档。

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258166/tps25750-tps25750-tps25750emv-application-customization-tool-com-port-interface-documentation

器件型号:TPS25750

您好!

我要设置一个简单的 COM 到 I2C 微控制器、以正确地与 TPS25750 Application Customization Tool 的 COM 接口连接。 目的是简化全新 TPS25750配置的刷写过程。

目前、我可以看到应用程序自定义工具用"i2ce 2 400 80 64 0 0"对选定的 COM 端口执行 Ping 操作。 我可以对它试图做什么做一些假设,但不知道它想要什么作为回应。

有人能告诉我可以在哪里找到此文档吗?

这将极大地加速我使用该芯片的开发过程。

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好,

    我将联系我们的固件团队、看看可以提供哪些信息。 我最晚将在周一 EOB 之前提供更新、但希望更早。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS25750EVM 通过将 I2C 转换为 USB 流量来利用 Tiva TM4C123GH6PM 微控制器与 COM 端口连接。 其 产品说明书 中将包含您要查找的信息。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    我在该数据表中找不到它是如何将 I2C 流量转换为 USB 流量的。 我不确定此文档是否适合查找这些信息。

    我正在寻找如何解码"TPS25750_EEPROM"发送的消息以刷写 Application_Customization_Tool 25750外部 EEPROM 芯片。

    我可以为 CCS 下载其中包含源代码的示例项目吗? 仔细查看 TM4C123G 示例、发现其中没有一个可以明显看出。

    谢谢。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我们没有关于您所需内容的面向公众的文档。 但是、EEPROM 是从 EEPROM 的地址0x00开始的二进制文件逐字节直接写入。 您可以使用任何 EEPROM 写入工具或接口将二进制文件写入 EEPROM。 许多 EEPROM 还具有可缩短写入时间的页写入功能。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总之、我可以编写代码或购买整个相位 aardvark 器件、以使用"TPS25750_EEPROM 7.0.4"生成的输出来刷写 Application_Customization_Tool、但两种解决方案都不会提供一键式闪存? 随着次数的增加、最好使用一键式闪存解决方案来更新 EEPROM 上的配置。

    是否有任何其他 Application_Customization_Tool 设计为使用"TPS25750_TPS7.0.4"的器件?

    我能否购买已包含 Tiva 芯片和专有软件的电路板?

    对于定义 UART 至 I2C 连接的非公开文档、我是否可以通过任何方式获得部分问题的答案? 或者、是否有获取此类非公开文档访问权限的流程?

    谢谢。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.正确。

    2.不是、TPS25750应用程序定制工具专为 TPS25750而设计。

    3.是的,你可以 在这里找到它们

    4. TPS25750有关 I2C 通信的唯一公开文档是其 数据表 (第9.3.8.2节)及其 技术参考手册

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您阐明 Conner、

    还有一个问题...

    如果我要使用 EVM 中的 Tiva 芯片制造自己的定制闪存器件、是否可以向我提供 TPS25750EVM 中提供的 TIVA 固件?

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate、

    请为此使用新主题。 您也可以考虑使用 Tiva LaunchPad www.ti.com/.../EK-TM4C123GXL