This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:开环运行

Guru**** 2511275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263561/ucc28251-open-loop-operation

器件型号:UCC28251

您好!

我能否在开环中运行此 IC、以便获得始终具有50%占空比的 PWM (在软启动后)? 我计划始终通过时钟同步选项、在开环中驱动半桥。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishor:

    您可以在开环中以50%占空比运行 UCC28251。 不过、建议半桥直流/直流转换器使用40%- 45%的最大占空比、以防止变压器饱和。  

    此致、

    乔纳森·王