This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:如果 AIN 引脚可连接至放大器及#39输出?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263244/ucc21750-q1-if-ain-pin-can-connect-to-amplifier-s-output

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750OPA333

戒律:

客户想要将放大器连接到 UCC21750的 AIN 引脚、因为其在 AIN 引脚中具有200uA 恒流源、请帮助检查这种方式是否可以良好运行。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiwen、

    是的、如果您的传感器具有高阻态输出、放大器是一个好主意。 看起来您具有差分放大器配置、并且 Vref (R677的顶部)为接地。 输入信号是否为差分信号? AIN 的输入范围为0.6V 至4.5V、因此您可能应改用2.5V Vref。 为此、您可以使用5V 至0V 的20k +20k 电阻分压器来创建10k、2.5k 青蒿素等效 Vref。

    OPA333将是适合该任务的高精度放大器。

    此致、

    肖恩