This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:负 GND 和 GND 输入

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262861/tlv709-negative-gnd-and-gnd-input

器件型号:TLV709

团队、您好!

我的客户具有-25V 的线路、并希望使3.3V 作为输出。 我在 SCH 下面进行构建、但不确定它是否有效。 您能在 SCH 下方为我点评吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken、

    我们不推荐对器件采用这种配置、因为这会导致稳定性和可靠性问题。  

    我将与设计人员交谈、看看他们可以为该原理图提供什么输入。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Juliette,

    请咨询设计人员、确定它是否有效。 如果没有、您能否分享一下由-25V 生成3.3V 电压的想法? 这是显示系统、因此我的客户具有-25V 线路、需要提供3.3V 电压。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您提供的第二张图纸可能起作用。  25V 是3.3V 电源轨的 RTN。  务必要查看系统接地图、并且在运行这样的电源时不会出现系统接地问题。  这是你在这里唯一的真正风险。  否则、LDO 将正常工作。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    简单地说、您不能使用线性稳压器反转电源轨。  您将需要一个开关转换器来执行此操作。  我假设您需要生成相对于-25V 的+3.3V。  换句话说、LDO 中有-25V 和 GND。 然后您要将-25V 和 GND 视为+25V 和 GND (以正方式使用负电源)。  然后您需要将+25V 调节至+3.3V。  这将产生相对于-25V 将-25V 向下调节至-21.7V 的净效应。  但如果使用-25V 网作为新的"GND"、则 LDO 的输出相对于-25V 将看起来像是+3.3V。

    我希望这一点很清楚。 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢。

    斯蒂芬