主题中讨论的其他器件:TPS1641
您好的专家
我们正在使用 TPS1641评估板、因而无法获得意外的结果。 有人可以查看以下信息并提供调试指导吗?
我使用的 TPS14612侧、所有跳线都设置为默认值。
我目前分析的还有其他问题、但有一个问题是启动至负载。
下面是1A (24 Ω)负载的启动。 您可以看到它是断续。 IDLE 引脚上的电压似乎表示故障计时器已启动。 1A 负载远低于当前设置为1.8A 的 ILINIT。 通过实验、我可以在负载小于0.5A 时启动。 您能解释一下吗?
感谢您的帮助!
吉姆 B