This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:交流耦合电容器要求

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258899/hd3ss3220-ac-coupling-capacitor-requirements

器件型号:HD3SS3220

嘿 USB 接口团队、

我有一位客户在 新设计中评估了 HD3SS3220、我们希望获得您关于 USB 模拟信号链接口中需要交流耦合电容器的方面的指导和建议。 请参考下图以作参考:

我们认为、位置 C 和 D 需要交流耦合电容器 、并假设主机控制器和多路复用器之间的位置 A 和 B 也需要交流耦合电容器、但对于其他 USB-C SuperSpeed 多路复用器在线建议时存在冲突。

非常感谢您对此提供的任何指导!  

此致、

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特

    HD3SS3220高速信号引脚的共模电压介于0至2V 之间。 如果主机控制器共模电压可以满足 HD3SS3220共模电压、则

    • A 和 B 将进行直流耦合。
    • RX1和 RX2可以选择与330nF 交流耦合或直流耦合、
    • TX1和 TX2必须与0.1uF 或0.22nF 电容交流耦合。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复 David!

    我将继续并将此信息传递给我的客户、让他们在本主题中以及可能遇到的任何后续问题发表评论。

    祝您周末愉快!

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特

    没问题、我将暂时关闭该主题。 该主题将在您为其提供新注释后重新打开。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎此部件上的 TX 和 RX 引脚是双向的。 考虑到这种情况、如果在多路复用器的两侧交换 TX 和 RX、是否可以交换 TX? 请参阅以下代码段中的示例:

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以交换其 TX 和 RX 引脚、只需注意主机和 USB 连接器之间的适当布线方向。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认!