This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:UCC256402 -开关频率问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263888/ucc256402-ucc256402---switching-frequency-question

器件型号:UCC256402

问题1:在该 IC [UCC256402]的软启动期间、如果 C1上分压电容器 C1从 C1=47pF 调整为 C1=100pF、为什么软启动频率会降低? 如果 C1=47pF、则 Fs = 510kHz;C1=100pF、则 Fs = 280kHz

理论上、C1越大、VCR_PIN 检测到的电压就越大、这会加速 LLC 的上下 MOSFET 的开关、并且频率应增大。 我可以知道这是正确的吗?

 

问题2:当 IC [UCC256402]软启动时、如果 c1=47pF、则调整 CL1、从而可以有大范围来调整 SS 频率。 如果 C1=100pF、则调整 CL1、从而确定我们仅有小范围来调整 SS 频率。 我可以知道为什么会有所不同吗?

C1=47pF、CL1=470nF、然后 FS 为415kHz;C1=47pF、CL1=1uF、然后 FS 为510kHz、C1=100pF、CL1=1uF、然后 FS 为280kHz;C1=47pF、CL1=2.2uF、然后 FS 为310kHz。

如果 C1为100pF、是否有其他方法可以使软启动频率约为400kHz?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    当我们降低上部 VCR 电容值时、在启动期间、频率应更高。 因此、与上部 VCR 电容的100pF 相比、47pF 应提供更高的启动频率。

    为了简单起见、假设忽略电荷控制元件。 在这种情况下、有效的 VCR 电容将由内部斜坡电流充电(Cvcr 上部+ Cvcr 下部)。

    当有效电容较低时、对于给定的内部斜坡电流、dv/dt 将升高为 Iramp=(Cvcr UPPER + Cvcr LOWER)(dv/dt)。  随着 VCR 更快地升高到内部阈值电压、这会生成高开关频率脉冲。

    您必须调整 VCR 电容和 C_LL/SS 值、以便调整软启动频率。

    此致

    马尼坎塔