This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:存储几个月后出现 BQ78Z100 RSOC 跳变问题

Guru**** 2584225 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263425/bq78z100-bq78z100-rsoc-jump-issue-after-a-few-months-storage

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好  

客户设置化合物 ID 和完全学习、几个月后、在充电和放电期间存储 RSOC 不正确。

随附了 GPCCHEM 报告和日志数据。

e2e.ti.com/.../8168.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../3337_2D00_1.CSV

如何解决该问题。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    一个问题可能是监测计认为容量多于实际容量。 这可能是由于 打开了 CYSNC 标志、RM 将在 EOC 处跳转到 FCC。   

    电池单元的内部电阻会随着时间的推移而增加。 监测计能够在放电时学习电阻、但如果电池放置了很长时间、则电阻可能增加、监测计未学习。 一个选项是将负载选择更改为模式。 电流模式选择是什么?

    客户是否使用 GPCRA0工具? 此工具提供自发热的热参数、并有助于更好地预测负载。  

    确保客户已开启平滑功能。 请共享设置文件。



    另一种想法是、查看最匹配 ID (2195)的 OCV 表、该曲线的最低电压为3V。 但是、客户的放电电电压高达2.6V。 您能解释一下吗?  

    此致、
    何塞·库索