This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1:电芯电压、平均电流、连续40秒达到 VCT 条件、如果温度超过45℃、则80后 FC 不能变为1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264060/bq28z610-r1-bq28z610-r1-vct-condition-of-cell-voltage-average-current-and-two-consecutive-40s-are-reached-if-the-temperature-is-over-45-fc-cannot-change-to-1-after-80s

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

我针对2s1p 使用 BQ28Z610-R1、最大电芯电压4520mV、平均电流<收尾电流(3950mA)、当温度超过45℃ 时、FC 80后不能   变为1、但如果温度低于45℃、FC 80后可以变为1。  它是否与 T3充电禁止有关?

请告诉我原因、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、RAN、

    这是一个重复的线程。 我们将继续支持 现已问世

    此致、
    何塞·库索