This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:PowerPAD 内部与 GND 的连接

Guru**** 2531970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263063/tps272c45-powerpad-internal-connection-to-gnd

器件型号:TPS272C45

在 TPS272C45 ( 表6-1 10.4.1布局准则 )、建议将外部焊盘连接到器件接地端以进行散热。 该焊盘是否有任何内部接地连接? 如果不是、是否可以将其连接到另一个信号(例如 VS)? 对于此器件我有一种潜在的应用、将此焊盘连接到一个 接地的较大铜区域 以获得良好的散热效果会很有利、 但如果焊盘在内部连接到器件接地端、或者 该引脚上的电压会降低器件性能或损坏器件、则这显然是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:  

    PowerPAD 只能接地。 请在 VS 引脚上使用如下图所示的多边形覆铜、以改善 VS 引脚上的散热。  

    此致、  

    伊丽莎白