This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:UCD9081具有.hex 文件是否可以提供给第三方编程?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264167/ucd9081-does-ucd9081-has-hex-file-could-provide-to-3rd-party-programming

器件型号:UCD9081

专家、您好!

UCD9081是否具有可以提供给第三方编程的.hex 文件? 我的客户想要对 UCd9081进行编程、但其第三方也希望拥有.hex 文件来对 UCD9081进行编程。 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    如果您使用 UCD9081 EVM GUI、则可以将配置保存为.hex 文件:点击 File menu -> Save Configuration。 然后选择十六进制的"另存为类型"。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)