This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:切断和恢复电源后0 mA 电流测量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261280/bq35100-0-ma-current-measurement-once-the-power-was-cut-and-restored

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我正在使用 BQ35100开发套件。 最初、bqStudio 中的测量显示电压为3.7V、电流为0 mA。 校准后,我能够看到我放在 PACK-上的140 mA 负载。 问题是、当我断电并重新打开时、BQ35100似乎"丢失"校准。 它的丢失并不是因为我仍然可以从数据闪存中读取相同的校准值、但这些值似乎在开启 BQ35100时不会自动应用?

此致!

亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    如果您已经对这些值进行校准、这些值将在唤醒时自动应用、这是基于闪存的电量监测计、因此设置不会因电源复位而丢失。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我确实可以验证校准数据是否保留在闪存中。 电源复位后、这些值保持不变、但遗憾的是、我之后读取0 mA。 在校准之前、也就是校准之后、它为140 mA (预期值)。

    我将尝试描述我采取的步骤,导致我的观察:

    1.启动 bqStudio
    2.电量计显示0 mA
    我通过 bqStudio 进行校准、
    4.我可以验证闪存中的校准值是否已更改
    5.电量监测计现在显示141 mA
    6.我切断电源并重新打开电量计
    7.我可以验证闪存中的校准值是否仍然与步骤4中的值相同
    8.现在电量监测计不再显示141 mA,而是显示0 mA

    此致!
    亨德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrik、

    是否在 ACC 模式下运行? 如果您单击"Gauge_start"命令按钮、测量电流仍仅显示0mA?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    询问该模式的通话良好、结果表明电量监测计由于某种原因处于无效模式(0x3)。 现在、在 bqStudio 中、我在发出 GAUGE_START 之后获得正确的电流测量值。 此外、我们的 EOS 学习应用程序中也缺少 GAUGE_START 命令。 非常感谢!