你(们)好!
下面的原理图不起作用、尽管我认为我遵循了数据表中的指南以及 PowerDesigner 中建议的原理图。
输入电压为15V
模式为 OOA 和基本开关频率。 为500kHz
PG 始终为低电平
VCC 从不输出任何电压
IC 不会消耗电流、因此也不会变热。
我曾在2块 PCB 上尝试使用3种不同的 IC、但结果是一样的。 因此、我认为在实施过程中一定犯了一个错误。
降压稳压器的原理图:

反极性和瞬态保护以及 UVLO 分压器: 
顶层布局: 
底层布局: 
元件(输出电容器的占用空间在实际 PCB 上有所不同;生产后会更改占用空间以供将来使用、因为占用空间稍大的电容器的价格只有前者的一半) 
模拟视图(电感器在现实生活中看起来有所不同): 
电源设计器建议: 
第2层为 GND、第3层提供15V 电源连接。
任何帮助都是永远感激.