请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM61460-Q1 您好!
请为部件提供以下条件参数:LM61460AASQRJRRQ
条件:VIN=13.5V、Vout=3.3V、Iout=4.183A、FSW=480kHz、Vout=4.7uH、 输出电容= 3*47uF
参数:
1) 1)内部开关的上升时间和下降时间。
2) 2)死区时间
3)内部开关的体二极管正向电压
4)内部开关的栅极电荷。
谢谢!