This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840PL28DBVR 的输入电压

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262258/tps3840-input-voltage-of-tps3840pl28dbvr

器件型号:TPS3840

您好!

我们的设计中采用了 TPS3840PL28DBVR。 我们系统的工作电压为28V。 通过采用电阻分压器、IC 可在标准工作条件下接收约4.5V 的输入。 但是、在承受反向电压时、IC 面临-0.7V 的输入、这是集成齐纳二极管的正向电压。 但 TPS3840的数据表指定了-0.3V 的绝对最大额定值。 是否有任何分压机制或钳位二极管来缓解-0.7V 这一电压、或者这个-0.7V 输入电压是否会导致任何复杂情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmiya:

    感谢您的提问。 只是为了澄清一下、VDD 看到了-0.7V、或者 FLT_P28VDC 变为-0.7V?

    根据您现在的电流配置、VDD 上的肖特基二极管与原理图中的齐纳二极管配置类似、有助于防止受到负电压的影响。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您提供的支持。

    VDD 引脚观察到-0.7V。 是的、在电流配置下、添加肖特基二极管可以降低负电压。

    但是、您能否告诉我、从-0.7V 到 VDD 的转换过程中是否会有任何并发症?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmiya:

    通过 R7电阻器提供的阻尼+添加肖特基二极管、 负电压应用对器件的影响不应导致任何问题。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    如果没有该肖特基二极管、该负电压(-0.7)会对 IC 造成什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    损坏可能不会立即发生、但应该会缩短器件的寿命。