主题中讨论的其他器件: TPS61040
大家好、
我对 TPS61040-Q1 IC 有一些疑问。
1.最大值是多少 TPS61040-Q1 IC 支持的负载电流 在数据表中、I Saw ILIM = 450mA (MOSFET 电流限值)、开关电流限值为400mA。
2.此 IC 是否支持400mA 或450mA?
3.在我的应用中、如果我的负载电流500mA 高达200usec、正常负载电流为50mA、那么这个 IC 是否支持? 对 IC 输出电压是否有影响?
谢谢。此致、
N·吉里达尔