This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:BQ34Z100-G1

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260224/bqstudio-bq34z100-g1

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34Z100EVMBQ34Z100-G1

当我在 bqstudio 中选择欲望芯片时我收到这个错误。 我该怎么做?

另外、我还有固件版本0.18的 EV2400。 由于有3个版本可用、我应该从网站安装哪个版本? 有何差异?

最后、我观看了一些有关 BQZ 黄金映像编程的视频。 我可以遵循哪些文档来设置电池?
这三个视频 可供参考、但它们进行电压/电流校准。 我只是想评估一下简单的模式、但出于学习和测试的目的并没有取得进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    选择监测计时、如果监测计未连接到 EV2400或未与之通信、则会发生该问题。 如果电量监测计与 EV2400正确通信、BqStudio 应立即打开、而不提示您选择电量监测计。  

    EV2400的可下载固件更新程序版本基于随着时间推移所添加的改进和错误修复功能、其中 v0.32为最新版本、v0.18为最少版本。

    关于电池设置文档、以下链接是 bq34z100EVM 的用户指南、该指南可提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu904 

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    是的、监测计未与 EV2400连接。
    感谢你的帮助。
    我会查看该指南、如果我需要任何帮助、会马上与您联系。 同时、如果我们继续打开这个渠道、那将是非常好的。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我能够将电量监测计与 EV2400进行通信。
    如果有人能回答、我现在面临一些问题。 我遵循了 TI 的电流和电压校准视频、

    1.  如果负载消耗1A 电流、则应输入-1000值或1000mA。 在视频中,他们把-价值。 为什么?
    2. 我尝试了电压校准、但遗憾的是、默认电压远低于输入电压。 如果我应用10V、我会在 BQstudio 中看到250mV 或类似的电压。 如果我尝试校准它、那么它不会让我输入大于1V 的值、也不会产生超出限制的误差
    3. 它与其他设置有什么关系吗? 当前校准成功、但我输入了-要校准的值。 不确定这是不是正确的方式。
    4. 完成所有这些校准后、如何将该文件保存到计算机中、这样下次我再打开它。是否有所有设置? 此外、如何将设置重置为默认值?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何更新 PLZ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1.由于系统消耗电流、所以这个值为负。 如果系统要提供电流、则该值将为正。

    2.这些步骤可用于完成电压校准:

    • 首先、对于低于5V 的电压输入、请确定 EVM 上的跳线的方向。 这可以通过将 J5上的两个跳线移至=<5引脚来完成。
    • 接下来、为 EVM 提供低于5V 的输入电压并打开 bqStudio。
    • 打开 bqStudio 后、请确保仪表板上显示正确的输入电压。
    • 转至 Data Memory -> Configuration -> Power 并将 Flash Update OK Cell Volt 值从2800mV 更改为0mV。 按右上角的 Write_All。
    • 接下来、重新定向 EVM 上的跳线以获得大于5V 的输入电压、并为 EVM 提供所需电压。 重新打开 bqStudio。
    • 下一步、它将 VOLSEL 位从低电平变为高电平。 转至"Data Memory"->"Configuration"->"Registers"->"Pack Configuration"并选中"Value"框。
    • 这将打开一个包含各个位值的窗口。 选择 VOLSEL 位并选择 Write to register (写入寄存器)。
    • 在 COMMAND 窗口中选择 RESET、并确认寄存器窗口中的位已更改。 VOLSEL 现在应该为红色。
    • 校准电压、如视频中所示。

    部署此器件时、请确保 Flash Update OK Cell Volt 改回2800mV。

    3.由于这些值是写入寄存器的、因此它不会改变、并且只要打开 bqStudio 就会显示正确的值。 要重置为默认设置、最简单的方法是将原始固件上传到器件中。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我可以从哪里获得每个寄存器设置的详细信息、从而更好地了解所有功能?
    此外、我制作了一个定制电路板、需要的电压超过5V。 因此我没有5V 功能。 我是否仍可以应用5V 电压?
    我采用了多节电池的数据表参考设计。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    每个寄存器设置的详细信息可在下面的 bq34z100-G1技术参考手册中找到:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw5 

    在您的定制电路板上、是否可以通过某种方法直接为 bq34z100-G1器件的 BAT+和 BAT-引脚提供2800mV 至5000mV 之间的电压? 如果有可能、您将能够切换 VOLSEL 位并完成电压校准。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有必要在 IC 的 BAT 引脚处施加小于5V 的电压?
    这是我使用的电路。

    如果我在 BAT+连接器引脚上施加6V 的电压、然后检查 IC 的 BAT 引脚上的电压、该怎么办? 如果它是5V、那么它是否可以工作?
    或电压必须低于5V?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    在浏览您的电路后、我们发现、如果您通过电池获得的电压低于5V 的电压、监测计将无法正常工作。 但是、要更改 VOLSEL 位并完成电压校准、我们仍需要进入 BAT 引脚的2.8V 至5V 之间的电压。

    我认为最好的做法是在 R15、R18、C12和 BAT 引脚之间的节点上输入2.8V 至5V 的电压、同时仍从电路的指定 BAT+/BAT-部分为电路供电。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以手动执行此操作。
    我现在将执行所有这些步骤。

    • 首先、对于低于5V 的电压输入、请确定 EVM 上的跳线的方向。 这可以通过将 J5上的两个跳线移至=<5引脚来完成。
    • 接下来、为 EVM 提供低于5V 的输入电压并打开 bqStudio。
    • 打开 bqStudio 后、请确保仪表板上显示正确的输入电压。
    • 转至 Data Memory -> Configuration -> Power 并将 Flash Update OK Cell Volt 值从2800mV 更改为0mV。 按右上角的 Write_All。
    • 接下来、重新定向 EVM 上的跳线以获得大于5V 的输入电压、并为 EVM 提供所需电压。 重新打开 bqStudio。
    • 下一步、它将 VOLSEL 位从低电平变为高电平。 转至"Data Memory"->"Configuration"->"Registers"->"Pack Configuration"并选中"Value"框。
    • 这将打开一个包含各个位值的窗口。 选择 VOLSEL 位并选择 Write to register (写入寄存器)。
    • 在 COMMAND 窗口中选择 RESET、并确认寄存器窗口中的位已更改。 VOLSEL 现在应该为红色。
    • 校准电压、如视频中所示。

    部署此器件时、请确保 Flash Update OK Cell Volt 改回2800mV。

    您能解释一下第3点吗? 如果 BQstudio 上未显示正确的输入电压、怎么办? 我确信这不会是因为当我施加大于5V 的电压时。 它以 mV 为单位显示。
    当我将5V 电压直接施加到 BAT 引脚时、它是否会显示正确的电压?
    再次感谢您提供的宝贵信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    关于第3点、当您以小于5V 的电压直接输入 BAT 引脚时、bqStudio 应显示正确电压、bqStudio 中显示的任何电压也始终以 mV 为单位。 一旦输入超过5V 电压、就会出现 mV 中的错误读数、这是我们认为的饱和问题、但低于5V 的值应该不是问题。  

    但是、我不会直接将5V 输入 BAT 引脚、因为它处于误差阈值。 我会输入大约4V、因为目标是2.8V 至5V 之间。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我遵循了所有的步骤,除了当我打开 BQstudio (Point3)时,它没有显示我施加的电压,我直接施加在 BAT 引脚 I。2.40V
    我所做的是、根据视频将电压校准到2500mV、它开始显示施加的电压。
    接下来、我按照您的所有步骤操作、随着电源电压的增加、它开始显示电压、即10V、
    现在、我需要了解它意味着什么?
    此外、

    部署此器件时、请确保 Flash Update OK Cell Volt 改回2800mV。

    [/报价]

    我附上了电池的数据表。
    校准时、我还应考虑哪些其他步骤?
    如何将永久映像上传到 IC 中、这样我就不必针对该电池反复执行所有这些校准。
    谢谢
    e2e.ti.com/.../4113.Battery-datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如果在连接了电池组的情况下执行校准步骤后、bqStudio 上的仪表板显示正确的值、则说明操作成功。 为避免再次执行校准步骤,请参阅。 可从 bqStudio 的 Golden Image 选项卡下载 SREC 文件以获取映像副本、还可以使用 bqStudio 的 Programming 选项卡重新加载该文件。

    由于这些设置已写入此器件中、因此即使是取消加载电源、这些设置也会保持不变。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有许多参数尚无法设置。
    如电池容量、最大范围和最小范围。
    串联电池配置等。
    现在、最后一个问题是在校准之后、无论电池组是什么、我都要连接。 它可以识别它的电压、但我相信、除非我设置每个寄存器、否则它不会发出正确的电池组信息。
    我在数据表中研究过它。
    假设我设置每个寄存器。 现在、将设置保存到 IC 中的最后一步应该是什么。
    写入全部、编程或什么?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    在 bqStudio 中、输入值后会自动写入器件。 如果您要保存设置的图像以用于未校准的另一个 IC 上,则可以将图像另存为。 从 Golden Image 中已校准的 IC 中获取 SREC 文件、并在"Programming"选项卡中将其编程到新的 IC。

    全部完成后、您需要执行的后续步骤是为所选电池确定 ChemID、并为电池执行学习周期、如下面随附的 bq34z100-G1技术参考手册的第11.1至11.3节中所述。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw5

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在研究所有的文件,我得到了很多信息。 如果你不介意回答 PLZ 的话,我有一些问题。

    1. 前四类几乎默认设置为值、我认为它们一般都很好。 对吧?

      只有两个参数不是其默认值。 是否应该将其更改为默认值? 除了安全之外、这些参数有什么主要影响?
    2. 我在化学物质列表中找不到锂离子电池。 我甚至将名单从665更新为1045。 我还附上了电池的数据表。

      默认情况下显示为 LiIon、但我想知道如果我在设置中丢失了它、如何在列表中选择它。
    3. 我使用的电池在7S1P 配置中具有2.5Ah 电池。 总能耗是63Wh、不能添加到欲望框里
    4. 我还注意到、现在通过一些设置、即使我通过电源施加25V、监测计也能够显示7%的电池电量。 电池的标称电压为25.2V

      最后、Write_All 和 Read_All 按钮的用途是什么?

    e2e.ti.com/.../KAMADA-24v2.5ah-7S1P-specs-_2D4EF1828765C4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    1.对于 Pb Temp Comp 和 Pb Reduction Rate 值、技术参考手册中的值似乎存在问题。 我们认为、您所拥有的价值观应该没有问题。  

    2.以下链接可以帮助您查找您感兴趣的电池的正确化学成分:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1262123/bq40z80-learning-cycle-difficulties

    3.我们认为、除非您计划恒定功率负载并将负载模式更改为1、否则不应更改此设计能耗值。

    4.由于这个电池还没有预先形成一个学习周期,这是可以的。 此电池的所有过程完成后、bqStudio 将显示正确的值。

    5. Write_All 和 Read_All 的用途是在导入时为电量监测计配置设置。 GG 文件、其中包含其他设置的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    抱歉、再次打断您。 我没想到简单电量监测计会带来这么多的复杂性、但它让我学到了很多。
    我不认为、因此我能够定义化合物 ID 部分。 默认情况下设置 LiIon ID 是否正确。 如果是这样、那么我也在使用相同的电池。
    接下来是学习周期。 我认为这些是我必须为实现这一目标而采取的步骤。
    1:放电至截止电压
    2:等待
    3:充电直至达到收尾电流
    4:等待

    现在、我必须为电量监测计执行多少次才能理解它? 是不是在本学习周期中我必须注意某些其他设置。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    这些是在学习周期中需要完成的正确步骤。 学习周期只需执行一次。

    以下技术参考手册提供了实现此目的的说明、以及第11.3 - 11.5节中可能发生的常见问题的解决方案:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubw5 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺