This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:输出压摆率

Guru**** 2535890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256131/tps2121-output-slew-rate

器件型号:TPS2121

TPS2121的数据表中 、我发现 图7.6与表9.1之间的数据似乎不一致
例如、5V、100nF。  在图中、SR 为4V/ms~4kV/s、在表中为0.78kV/s。
请告诉我您的反馈。

此致、

杰克·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您指出这一点。 我将查看并确认图7.6和表9.1中的测试条件、然后使用发现更新线程、如果我们更新此信息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick、我想继续跟进上述问题。 您是否能够确认图7.6和表9.1中的测试条件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我还没有能够做到这一点,但我会让你知道,当我做.

    从下周开始、我很可能只会有时间对此进行测试。 请告诉我、此问题是否有特殊紧迫性。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好、请在弄清楚这一点时告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我的队列中有这个问题、当我有澄清时会告诉您。

    感谢您的耐心等待、

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的耐心等待-我收到了 Figure 7-6 is a error and Table 9-1 is accuracy to the device 的确认。 当前计划在删除图7-6的情况下更新数据表。

    再次感谢您提请我们注意这一点。

    谢谢。

    帕特里克