This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:充电电流过低

Guru**** 2502885 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263126/bq24075-charge-current-too-low

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: LM5088

我在板中使用 BQ24075作为充电器。 条件:

输入电压(VIN)处于最小值(4.38V)。

EN1=低电平、EN2=高电平、使用 ILIM=1.5A (1.1K)和 ISET=1.4A (620R)

CE = GND 且 SYSOFF = GND

输出端无负载、此时测得的电压为4.25V

电池连接时的充电电流仅为200mA (0.42V)(在 ISET 引脚上使用以下公式 viset = ICHARGE / 400 × RISET 进行测量)。 如果在没有连接电池的情况下开启充电、我希望 CHG 引脚为高阻态、但它会闪烁。 在电池连接的情况下、CHG 变为低电平且 LED 亮起、但仅适用于200mA。

问题、对于 EN1、EN2配置为使用 ILIM 和 ISET、输出电流为什么过低? VIN 处于最小值、但在工作范围内、OUT 处没有负载。

情况下的基准电池电压为3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    您的器件似乎正在进入 DPPM、因为您的输出电压为4.25 (DPPM 阈值为4.3V)。 输入端的测量电压是多少? 您使用的电源可能无法处理充电电流。

    另一种可能是器件进入热调节状态。 如果没有良好的热设计、可能无法达到最大编程充电电流。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony 非常感谢您的回答、LM5088提供具有7A 电容的4.38V 输入电压(该电源经过测试、无压降)。 当我 施加输入电压 BQ24075时 、它会开始使用200mA 为电池充电并始终保持这种状态、那么 BQ24075不会变热。 我已经测试过增大输入电压、只要我增加电压、电流就会变得越来越高、当电压达到5.5V 时、电流接近配置的电流。

    DPPM 模式是否也应用于非 USB 模式(EN2=H、EN1=L)? 如果此输入电压范围从4.35V 开始在配置的电流下充电需要5.5V 电压(我在设计中无法使用的电压值)、则这一输入电压范围从4.35V 开始是没有意义的、我之所以选择此 IC、只是因为这是低电压输入规格。  

    另一个问题是、如果在没有连接电池的情况下应用 Vin、CHG 引脚会立即开始闪烁、根据数据表信息、这种情况仅适用于计时器错误、我预期为高阻态。  

    莱昂纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leonardo,

    如果您增加输入电压并看到更多充电电流、这看起来确实像 DPPM。  

    在 USB 模式下、您将受到 VINDPM 的影响、VINDPM 可降低输入电流限制、且也可达到 VIN-DPM 阈值(4.5V)。 该阈值是为了保持 USB 兼容性。  

    如果在配置的电流下需要5.5V (我无法使用的值)充电、则此输入电压范围从4.35V 开始没有意义仅因为此低电压输入规格而选择此 IC。  [/报价]

    我了解。 此设计是因为 BQ24075是一种具有电源路径的线性充电器、用于将输出电压调节到5.5V (如果 VIN 较低则直通)。 作为线性充电器、我们需要输出和输入电压来获得足够的余量、否则器件会开始以不利的方式运行。  

    另一个问题是,如果在未连接电池的情况下应用 Vin,CHG 引脚会立即闪烁,这种基于数据表信息的情况仅针对计时器错误,我本以为会是高阻态。  [/报价]

    这是由电池检测例程造成的。 如果监控 BAT 引脚电压、您将注意到由于器件检查是否有电池而出现电压脉冲。 这是您看到的充电切换、CHG 引脚会闪烁。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    安东尼·范

    [/quote]