This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:反向电流(电压)阻断功能

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, TPS2663, LM74910-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262865/lm5066i-reverse-current-voltage-blocking-functionality

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: TPS2663LM74910-Q1

您好、支持团队

关于 LM5066I 具有反向电流(电压)阻断功能?

我们是否应该背对背 FET 电路?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯、您好!

    LM5066I 可以支持 如下所示的背对背 FET 电路、该电路可以在关断状态下阻断反向电流。

    应用是什么? 电子工程部? 他们是否需要 PMBus 支持?

    您能否查看 TPS2663以实现真正的反向电流阻断和反向电压保护

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh

    应用为感应电机、

    那么、我们背靠背 FET、LM5066I SENSE 引脚可以检测到反向电流、然后 FET 会关闭?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     劳伦斯、您好!

    那么、我们背靠背 FET、LM5066I SENSE 引脚可以检测到反向电流、然后 FET 会关闭?

    [/报价]

    否。 为此、您需要使用 TPS2663。 如果电流电平大于6A、请考虑支持背对背 FET 配置和 真正反向电流 保护的 LM74910-Q1。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh

    我们需要电流水平>15A、是否有任何部件建议?

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    请查看  LM74910-Q1、如果您有任何问题、请告诉我们  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rakesh

    我们将考虑 LM74910-Q1这是另一个问题。

     是否要将 Z1二极管添加到反向电流(电压)阻断功能?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    Z1会阻断反向电流、但为了实现反向电压阻断、您还需要在控制器接地端使用一个二极管、如 https://www.ti.com/lit/an/snva683/snva683.pdf 中的图1所示。 

    LM74910-Q1优于 LM5066I 简化了设计、可实现反向电流和反向电压保护。 请检查

    此致  

    勒凯什