This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:COOL 状态时的 OVP 运行

Guru**** 2429800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262679/bq25172-ovp-operation-when-cool-status

器件型号:BQ25172

尊敬的负责人

你好!

如 BQ25172规格表、Vout_OVP_tscool 的典型值为1.50V。

[1]关于镍氢电池实际充电电压
根据我们的经验、当定时器运行时、镍氢电池电压在低温下充电时超过1.55V。
如果 VOUT_OVP_tscool 规格值正确、则每次在 COOL 状态下充电时、OVP 功能都将正常工作。
VOUT_OVP_tscool 值是否正确?

[2]关于禁用检测 TS 冷却状态。
我们是否可以禁用低温检测?
请告诉我禁用冷检测的方法。

[3]关于在 COOL 状态下检测到 OVP 时的操作
当 OVP 检测到处于 COOL 状态时、请告知我器件操作情况。
具体而言、我们需要知道 STAT 引脚的运行情况、即当 OVP 在 COOL 状态下检测到时。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Unknown 说:
    Vout_ovp_tscool 值是否正确?

    Bill J --是的,这是正确的值。  但是 COOL 由 TS 引脚上的电压设置、您是否在0C 下测试?

    Unknown 说:
    我们可以禁用低温检测吗?

    Bill J --如果 NTC 被替换为10k 电阻器,它将禁用冷却和高温。

    Unknown 说:
    我们尤其想知道当 OVP 检测到超低温状态时 STAT PIN 的操作。

    Bill J - BAT OVP 故障- STAT 引脚1Hz 闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的回复。


    根据我们的理解、OVP 规格如下。
    假设 NTC 为103AT。

    ・低于0℃:停止充电操作、作为检测到的冷 TMP
    ・0℃~10℃:OVP 规格为 Vout_OVP_tscool (典型值1.5V)、作为检测到的 cool TMP
    ・10℃~45℃:OVP 规格为 Vout_OVP (拼写错误1.7V)、作为检测到的正常 TMP
    ・通过45℃:停止充电操作、作为检测到的冷 TMP

    超出我们的理解是否正确?
    如果有任何误解、请告知我。


    此外、我们的理想 OVP 规格如下。
    ・低于0℃:停止充电操作、作为检测到的冷 TMP
    ・0℃~45℃:OVP 规格为 Vout_OVP (拼写错误1.7V)、作为检测到的正常 TMP
    ・通过45℃:停止充电操作、作为检测到的冷 TMP
    此器件是否可以按照上述 OVP 规范运行?
    如果可以、请告诉我设置方法。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否超出我们的理解正确?

    Bill J --是的,这是正确的。

    此设备是否可以操作上述 OVP 规范?

    Bill J --此设备将不会在高于 OVP 的情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill

    感谢您的回复!