This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:终止电流调节

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263037/bq25303j-termination-current-regulation

器件型号:BQ25303J

您好!

我们正在使用  BQ25303JRTER 为容量为5000mA 的一节锂离子21700电池充电。 而 VBUS 电压为12V。   

将一个47R 电阻器从 VSET 连接至 GND 来将电池电压设定为4.2V。

通过将22K 电阻器从 ICHG 连接到 GND、将充电电流设置为1.8A。

根据产品说明书 、终端电流调节为充电电流的10%、即180mA。

但在我的车载充电器中  、即使是84mA 处的电流也不会终止充电。 从完全耗尽的状态充满电大约需要8小时。

您能否澄清一下终止法规。 另外、如何计算电池完全充电所需的时间?

此致、

CHINNAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  CHINNAN:

    当您认为充电器应该终止时、什么是  VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、STAT 引脚电压?

    谢谢。