This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:UCC5350-Q1内部 Vcc1电源电压和 IN+引脚电压问题

Guru**** 2384140 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350-Q1, UCC5320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262238/ucc5350-q1-ucc5350-q1-internal-vcc1-supply-voltage-and-in-pin-voltage-problem

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC5320

大家好、团队

关于 UCC5350-Q1芯片中的 Vcc1电源电压和 IN+引脚电压、根据图9-8、芯片中的 IN+和 Vcc1引脚通过下面红框中的二极管连接:

1、当 IN+电压为3.3V 时、二极管的压降传输到 Vcc1后、Vcc1的电压是否会大于其电源电压3V 的最小值? 如果它的电压高于3V、是否会导致芯片提前打开?

2.内部 IN+和 Vcc1之间的二极管压降是多少? 当 IN+电压为3.3V 时、如何评估提前开芯的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhixia:

    以下是 UCC5320上该 IV 单元测量的 ESD 信息:

    0.6 0.182
    0.65 0.756
    0.7 2.65
    0.75 6.93
    0.8 16.2
    0.85 33
    0.9 60
    0.95 99
    1 152
    1.05 210
    1.1 276
    1.15 350
    1.2 425

    由于电源电流仅为1mA、因此我认为如果 IN+达到比电源 UVLO 阈值高0.65V 至0.7V 之间的值、器件肯定会"开启"。 通常为2.6V。  

      

    3.3V 电压就可以正常工作、但一旦电压达到3.35到3.34V、输入就会通过此 ESD 单元供电。

    此致、

    肖恩