请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS631010 您好、团队成员:
我的联系人有关于 TPS631010的问题。 这个问题是关于 RCP 的具体问题。 在这个用例中、SYS 或者由升压输出或者一个电池供电。 如果移除了用作 TPS631010输入的 USB 端口的输入、则没有 VIN、但输出端存在电压、因为它连接到 VSYS。 如果将某种灌电流器件插入 USB-C 输入端口、我们是否预计在这种情况下会出现反向电流或者电流阻断?
谢谢!
奥斯汀·艾伦