This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 FPGA 电源电路的 LDO 建议

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262746/ldo-recomendation-for-fpga-power-cicuit

主题中讨论的其他器件:TPS74801

专家、您好!

我目前正在设计用于 Intel MAX10单电源(2电源轨)的电源电路

您能否 根据以下要求推荐合适的器件?  

输入电压:5.0V (±3.0%)

输出电压:3.3V (±5.9%)

Iout:0.5A (※在最新的 RTL 设计中、1号和2号的估计最大电流分别为0.25A 和0.12A、两个电源轨应低于0.5A、即使添加了另一个功能也是如此)

注释;

SS/EN 最好具有、但它不是强制性的。

芯片尺寸:如果没有具体说明、我们应该在 PCB 上有足够的空间。

此致、

和之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    如果偏置引脚不成问题、则 TPS74801AWDRCR 可能是此处的理想选择、封装为3mm x 3mm VSON-10。 如果需要不带偏置引脚的选项、第二个选项是 TPS7A9001DSKR、封装为2.5mm x 2.5mm WSON-10。

    这两个选项都有一个 EN 和 SS 引脚;它们还提供足够的电流来覆盖负载。

    TPS74801AWDRCR 封装:

    TPS7A9001DSKR 封装:

    请参阅下面的快速规格比较:

      TPS74801AWDRCR TPS7A9001DSKR
    输出电流(最大值)(A) 1.5 0.5
    输入电压(最大值)(V) 6 6.5
    输入电压(最小值)(V) 0.8 1.4
    输出电压(最大值)(V) 3.6 5.7
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8
    固定输出选项(V) 可调 可调
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    30 48
    噪声(uVrms) 7 4.7
    精度(%) 0.85 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    75 75
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.55 2.1
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    47.2 57
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 9 mm2:3 x 3 (VSON|10) 6 mm2:2.5 x 2.5 (WSON|10)

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres-san、

    TPS7A9001对于我们的解决方案看起来很好、但只是为了防止我们 也测试 TPS74801。

    感谢您推荐这些设备:)

    此致、

    和之