This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电终止问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249028/bq25601-charging-termination-issue

器件型号:BQ25601

您好!

我们有两个与  大规模生产项目中的充电终止相关的问题、这使得充电不适合我们的应用。 您能帮助查看原理图和软件以查看内部是否存在任何错误吗?

e2e.ti.com/.../Starnet-BQ25601-issue_2D00_Xuejian-Chen.docx

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    首先、我已经审阅了原理图、没有发现任何问题。 请参阅我在下面对这2个问题的评论。  

    1) 1)有多种可能的因素可以解释充电所花费的时间超过预期的原因。 例如、如果器件处于 INDPM/VINDPM 状态、因为极大的负载电流消耗、充电电流将被降低以进行补偿。 JEITA 冷/热运行和热调节是其他充电电流会降低的器件状态。 尽管、根据客户原理图、他们似乎不使用 NTC 来监测电池温度、因此不应发生 JEITA 冷却运行。  

    为了确认该行为是否与 IC 终止充电相关、最好看到一个波形、显示充电过程中或至少在客户期望终止发生而尚未发生的时间内的 BAT 引脚电压和充电电流。  

    2) 2)寄存器日志显示终止电流已设置为960mA (REG03 = 0x2F)。 将终端电流设置为960mA 而不是180mA 将解释为什么终端的发生早于客户的预期。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett 您好:

     我们可以排除负载过重的可能性、正常情况下它可以进入恒压充电阶段、但芯片的充电终止功能存在问题。 我可以问一下如何读取 BQ25601RTWR 检测到的电池电压和充电电流、以便在充电不终止时我们可以判断是否满足终止条件

    学建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海淀区雪间路

    我们将在下一个工作日与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuejian:  

    您需要使用万用表和电流表等实验室设备来监测电池电压和充电电流。 BQ25601无法读取电池电压和充电电流。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Garrett,

     当终止发生时、寄存器 CHRG_STAT 是否立即设置为11?

    除了  CHRG_STAT、是否有其他迹象分别表明已达到电压或已达到电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    是的、在器件终止充电后、立即将 CHRG_STAT 设置为11。 充电终止的其他迹象包括:在256usec 时/INT 线路被拉至低电平、并且 STAT 引脚从逻辑低电平转换为高电平。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    对于这种情况、我有一些更新。

    应用是 MiFi,其负载是 WIFI 前端和移动蜂窝蜂窝。 负载电流经常出现急剧的峰值。

    我们在禁用 WIFI 的情况下进行了测试、然后 CHAR_STAT 将正确报告充电终止。

     

    在实际应用场景中、在 BAT 充电过程中、WiFi 负载也在工作。 从附加的图中可以看出、负载电流峰值在 VSYS 中明显下降、IBAT 显示了 VSYS 的放电电流峰值。 然后 Vbat 被充电。 因此、在250ms 抗尖峰脉冲时间内电池充电电流不能低于设定值、也不能终止。

     

    您能帮助检查我的理论是否正确吗? 您有什么方法可以解决这个问题吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../1321.waveforms.zip

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    该查询通过单独的通道提供支持。 关闭 e2e 以避免重复工作。

    谢谢。