This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5008:使用散料二极管断开芯片。

Guru**** 2503715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262439/lm5008-disableing-the-chip-using-a-shotky-diode

器件型号:LM5008

您好、尊敬的支持团队:

我需要您的帮助、以便使用 LM5008将输入电压从20V 调节到90V 再调节到15V。  

为了进行加电/断电时序控制 、考虑到我不想在该电路中使用任何晶体管、我计划使用连接到另一个稳压器电源正常的肖特基二极管来禁用芯片、如下所示。

这里我要担心的是当 PG 高电平电压为5V 并且如数据表 RT/SD 引脚所述为1.5V 至3V 时该肖特基二极管的反向电流。 如果温度过高、二极管反向电流变高、例如1mA、会发生什么情况?

我不确定有多大的电流将流向 RT/SD 引脚、以及该电流应该流向何处、这可能会减少通过 R547的电流、但也可能会影响开启时间和频率。

非常感谢、

艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    感谢您考虑我们的产品。 我想您关心的频率是有效的。 正如数据表中的推荐值、我强烈建议通过 PG_+5V 电源使用小型 NFET 控制。 对于这种小信号 NFET、成本不会比肖特基二极管高很多。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的回复。 问题不在于价格、而在于除了空间稀缺性之外、BOM 还需要新的 PN。

    然后、正如您提到的、我会尝试使用 NFET 或类似物将引脚切换至接地。

    此致、

    艾哈迈