主题中讨论的其他器件: LM51551
大家好、
我的客户正在使用 LM51551-Q1从12V 电池生成18V 电压。 然而、在启动期间、当输入电压仅为6V 时、LM51551无法成功启动、并且输出波形类似三角波。
但是、当12Vin 启动、然后将 Vin 降至6V 时、器件正常工作。 6Vin 启动期间的输入电流约为2.4W、原理图如下所示。
请帮助检查可能导致这种启动问题的原因、以及我们如何解决它、谢谢!
Br、
制造商
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 LM51551-Q1从12V 电池生成18V 电压。 然而、在启动期间、当输入电压仅为6V 时、LM51551无法成功启动、并且输出波形类似三角波。
但是、当12Vin 启动、然后将 Vin 降至6V 时、器件正常工作。 6Vin 启动期间的输入电流约为2.4W、原理图如下所示。
请帮助检查可能导致这种启动问题的原因、以及我们如何解决它、谢谢!
Br、
制造商
尊敬的 Manu:
感谢您使用 e2e 论坛。
此问题与软启动有关。 如果输出波形为三角形、则源可能是器件尝试启动、但随后返回到关断和复位状态、因为触发了 OCP 之类的保护。
当前原理图显示 SS 电容器为100nF (C498)。 第一条建议是增大该电容值、以实现更长的软启动时间。 例如、他们可以尝试使用200nF、并检查是否已经有改进。
如果没有变化、我建议查看一般设计改进情况。 如需检查是否正确选择了电感器、感应电阻和补偿、请使用我们的快速入门计算工具:
https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
如果需要其他帮助、请告诉我。
谢谢、此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
感谢您的回复。 客户还进行了一些测量以在6V 输入电压启动 LM51551、他们添加了 SS 电容器、情况更好、但仍然无法完全启动。
同时、他们发现、随着 SS 电容器的增大、当频率降至100kHz 以下并通过220k Ω 的 RT 降低时、可以启动该器件。
但他们仍然对在100kHz 以下使用 LM51551感到担忧。
因此、LM51551通常能否在高于220k Ω 的 RT 下工作? 这会带来额外的问题吗?
谢谢!
Br、
玛努·昌
尊敬的 Manu:
感谢您的更新。
我会避免将 LM51551器件的开关频率设置为低于100kHz。
器件规范规定、器件应以100kHz 为最低工作频率、因此强制设置较低的 Fsw 会导致器件超出规范范围、因此我们无法再保证器件正常运行。
我在上一封邮件中提到过或快速入门计算器工具。 客户是否使用过此工具?
如果他们向我发送填充的计算器、以便我对他们的设计进行一般性审查、会有所帮助。
此致、
尼克拉斯