This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:EN 测量时的400k 下拉电阻

Guru**** 2513885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262690/tps82130-400k-pull-down-resistor-at-en-measurement

器件型号:TPS82130

尊敬的支持部门:  

6个电路板中有一个是不能正常工作的。 因为该封装非常小、所以很难检查焊接。 我检查了 Vout 到 Vin (我看到有一个二极管)、还发现了 Vout 到 GND 之间的一个二极管。 我知道 Vin、Vout 和 GND 是连接的。 PG 无关紧要。  对于 EN 引脚、数据表中有一个400Kohm 接地。  我可以用万用表测量这个400千欧电阻器来探测 EN 和 GND 引脚吗? 假设它已连接。 如何检查 FB 是否已连接? 使用常规万用表很难测量22pF 电容器。 SS/TR 开路的情况是什么?  

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     我认为您可以尝试两种方法:

    首先、找到一个良好的焊接板来进行比较、

    1、检查每个引脚与 GND 的阻抗、将正常电路板与问题电路板进行比较

    2、检查各管脚的二极管电压,使用万用表、"+"连接 GND、"-"连接引脚、用"二极管"设置万用表、检查各管脚的反向二极管电压,比较好的焊接板和坏的焊接板。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气。。。

    裕昌