This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2000E:您是否具有 VTSSOP (DGN)封装尺寸、示例电路板布局和示例模板设计数据?

Guru**** 2571635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2000E, TPS2068E, TPS2000C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262787/tps2000e-do-you-have-vtssop-dgn-package-dimensions-example-board-layout-and-example-stencil-design-data

器件型号:TPS2000E
主题中讨论的其他器件: TPS2068ETPS2000C

大家好!

我的一位客户考虑在其新产品中使用 TPS2000E 和 TPS2068E

目前、他们对 TPS2000E/2068EDGNR 感兴趣、并有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1: 您能否向我发送 DGNR (HVTSSOP) 封装尺寸、示例电路板布局和 示例模板设计数据?

问题2.  TPS2000E/2068EDGNR (HVTSSOP)何时释放时序?

问题3: TPS2000EDGNR 和2068EDGNR 输出电流和电流限制值之间的差异是否仅存在?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    "谢谢你,谢谢你。"

    1、您可以参考以下 EVM、它们具有类似的功能、但 EN 除外。

    https://www.ti.com/tool/TPS2001EEVM-247

    2、我可以在 TI.com 上找到它们、因此我想它们应该现在发布。 (但我不知道 T 和 P 有什么区别、让我来看看 Wanqi。)

    3、是的、您可以参考以下比较表。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    问题1: 您能否向我发送 DGNR (HVTSSOP) 封装尺寸、示例电路板布局和 示例模板设计数据?

    wy:通常尺寸在数据表末尾、但是我们看到数据表内部系统关联的毛刺脉冲。 此器件数据表中的第34 - 40页将适用于 TPS2000/2068EDGNR: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2000c.pdf 

    问题2.  TPS2000E/2068EDGNR (HVTSSOP)何时释放时序?

    WY:它们现在处于 APL 状态、预计将在23年第4季度进行 RTMed (PTPS 版本器件型号仅用于原型设计)。 原型版本器件是最终的芯片、唯一的差异将在它与 RTM 芯片的顶部标记上。 如果您的客户针对这些批量生产器件有特定的目标时间表、请随时通过电子邮件发送给我 :wanqi-yao@ti.com 、以便我们离线跟踪更多详细信息。

    问题3: TPS2000EDGNR 和2068EDGNR 输出电流和电流限制值之间的差异是否仅存在?

    注意:是的、这两个器件仅在建议的负载电流上有所不同。 详情请参阅 Kuno 的注释。

    这些问题可以解答您的疑问吗? :)

    姚万淇

    产品营销工程师

    电源接口 USB 产品系列

    >>了解更多: USB 电源开关选择指南 <<

    >>了解详情:汽车 USB 充电端口解决方案<<

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wanqi, Kuno,

    非常感谢您的答复。

    Wanqi,

    TPS2000C 数据表显示了2种类型的 DGN 封装尺寸和引脚布局示例。  
    一个是 DGN0008C、另一个是 DGN0008G。
    您知道哪种封装信息将应用于 TPS2000E/2068EDGNR 吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    从我们的 SE 处收到包裹信息、请参阅随附的、谢谢。

    e2e.ti.com/.../4218836_5F00_datasheet.pdf

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuho:

    非常感谢您的大力支持。

    这些信息对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。