This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:断电后重新配置

Guru**** 2543120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254073/bq76942-reconfiguring-after-loss-of-power

器件型号:BQ76942

我有一个采用 BQ76942的设计、并有一个带可移动的7芯电池组的 MCU、因此每次断开或更换电池组时、MCU 都需要重新配置 BQ76942。 我没有使用任何 FET 控制功能、内部 LDO 或 FUSE 引脚、这些未使用的引脚都按照数据表中的说明进行端接。 我的问题是、由于 BQ76942最初会假设它连接到10节电池、一些 FET 等、那么在 MCU 以正确的配置对其进行重新编程之前是否会发生不良情况? 一旦 MCU "唤醒"、MCU 将重新配置 BQ、我担心在 BQ76942处于库存配置中的短时间内可能会发生损坏或其他一些问题。 可以选择使用 OTP 存储器来避免这种情况、但理想情况下、我希望在制造过程中避免这一额外步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    只要在唤醒后几乎立即配置 vcell 模式、那么应该不会有任何问题。  由于所有保护和警报功能在唤醒后启用、因此在唤醒期间通过 MCU 设置 VCell 模式不会引起任何问题。

    在关断模式下、将7节串联电芯连接到10节串联电芯模式不会对器件造成损坏。  

    请注意、BQ76942器件在 SHUTDOWN 模式下同时禁用了两个 FET 和所有保护、内部逻辑断电。  在器件唤醒之前不会读取 OTP 参数、因此在 SHUTDOWN 模式下、无论是哪种方式、vcell 模式都不重要。  即使将该器件配置为在 OTP 中使用7节电池、它在唤醒之前也不会产生任何影响。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您能否提供更多有关 您所说"几乎立即"的含义的信息? 主 MCU 必须先"唤醒"才能执行任何操作、这可能比 BQ76942所需的时间更长。 是否应该在开启几毫秒内配置 BQ76942? 还是在一两秒钟或两秒钟内可接受? 我担心的是、MCU 有机会发送配置信息之前会发生默认永久失效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    BQ76942总共需要大约200-300ms 来唤醒。   唤醒后~280ms 后、FET 才能用于控制。 请参阅数据表中的第16.4节、了解不同功能的更精确时序。

    该计时的主要问题是将新的 Vcell 模式配置写入 BQ76942、然后该器件才能根据低电芯电压切换 FET 或重新进入关断模式、然后 MCU 才能进行所需的寄存器更改。  MCU 在 BQ76942之后可能会唤醒数秒、因此我建议检查 BQ76942检测电芯欠压事件的所有潜在影响、并以不需要的方式自主响应。  

    听起来您已经从 BQ76942中删除了 FET 控制和保险丝引脚功能、如果这些设置被 编程到 OTP 中并将在唤醒时被读取、这应该可以防止出现不需要的 FET 控制。  

    我建议查看 TRM (此处链接: BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)中的寄存器映射)、并检查 BQ76942 针对欠压提供了哪些自主保护、7节电池连接到10节配置的器件可能会触发这些保护。  如果这些保护中的任何一种在 MCU 能够响应之前生效、则我建议在 OTP 中对 Vcell 模式进行编程。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    我已阅读《技术参考手册》、但仍不确定默认保护设置是否会出现问题。 手动说明默认电芯欠压(CUV )阈值为2530mV ,延迟为244.2ms。 这意味着、在开始测量后大约244.2ms、BQ 芯片将执行以下操作:

    Safety Alert A ()[CUV]= 0

    Safety Status A ()[CUV]= 1

    Alarm Raw Status ()[XDSG]= 1 (如果配置为自主 FET 控制)

    这是否意味着芯片将重新进入关断模式、或只是设置一些状态位?  

    您能否告诉我、如果以上述方式连接、BQ76942是否会利用其默认寄存器设置自主执行任何操作? 很难在技术参考手册中找到直接的答案。

    谢谢!

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    根据默认 BQ76942寄存器设置、如果器件由连接的7节电池唤醒、则器件不应进入 SHUTDOWN 模式、或触发永久失效。

    尽管 CUV 阈值对于短路电芯来说是一个问题-如果启用了保护-但在 Enabled Protections A 寄存器中默认禁用 CUV 保护。  这意味着将不会触发安全状态标志。  此外、默认情况下不会启用任何永久失效保护(RAM/OTP 设置除外、该设置不应处于危险状态)。

    我认为以7节电池配置唤醒您的器件并在唤醒后更改 Vcell 模式应该没问题。  器件不应返回 SHUTDOWN 模式或触发任何具有默认设置的警报。

    此致!

    安德里亚