This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:温度与最大电流间的关系曲线

Guru**** 2582105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262565/tps25926-temperature-vs-maximum-current-curve

器件型号:TPS25926

团队好,

当顶部外壳温度为80℃ 时、您可以检查 TPS259260是否可以支持12V/3.5A 吗? 您能否提供一个与电路板温度或环境温度成函数关系的最大连续电流曲线? 谢谢!

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    感谢您的联系。 我明天要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    TJ= TA + I*I*RDSON*RQJA

    TJ = 80+28 = 108

    108<125C、这应该没问题。 我采用数据表 RQJA。 它们可以通过增加电路板上的铜面积和适当的布局来降低 RQJA。  

    此致

    G·库纳尔