This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:COUT 计算

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260901/tps7a30-cout-calculation

器件型号:TPS7A30

1.计算 Cout max 的目的是什么? 如果 Cout 电容大于此值、有何影响?

2. 140us 从哪里来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    启动时间由两个条件决定。  (1)电流限制电路和(2)软启动电容。  如果软启动电容器设置为导通速度非常快并且在导通期间施加电流限制、则实际导通时间将比 Css 所指示的时间更慢、因为电流限制电路跳闸。  Cmax 提供了最大 Cout 电容的数学近似值、以防止电流限制电路跳闸。  设置 Cout (max)可使电流限制在 Css 导通时间以下2个十进制周期内跳变。  这样 CSS 就占主导地位、并且电流限制在启动期间不会运行。

    2. 140us 比软启动时间低2个十倍频程(本例中要求为14ms)。

    谢谢。
    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、Cmax 仅影响启动时间、与任何电源性能无关。

    我使用10uF 的5V 输出,它高于140us * 220ms/5v = 6uF。

    如果我不关心启动时间变为大约30ms、一切都应该没问题、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意您的评估。  您也应该没问题。

    谢谢。

    斯蒂芬