This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:如果相关元件远离转换器、AEF 是否可以正常工作?

Guru**** 2533020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262731/lm25149-q1-can-aef-work-well-if-relative-components-is-far-away-from-converter

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25149

大家好、

我已经将我们的 LM25149-Q1推广到数字驾驶舱中使用的汽车客户。

除了 LM25149 (主 soc 的电源、3.3V/20A)、他们还有许多其他 WVB 转换器作为主电源、因此他们使用一个主 EMI π 型滤波器、这可能是离 LM25149-Q1 10cm 远的地方。

我认为 AEF 反馈环路非常敏感、在这种情况下、AEF 能否正常工作以减少 π 型滤波器的电容器和电感器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jass、

    是的、AEF 元件与 IC 相比、可以在相对较远的距离下正常工作。

    您必须非常小心地布置来自 IC 的 SEN 和 INJ 布线、它们会对噪声敏感、并且应在内部布线并远离噪声源。

    参考 EVM 布局。

    如果布线很长、您可能需要增加布线厚度以减少寄生电感、可能需要增加15米的厚度。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!