This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:无 Vin/en 的反向电流

Guru**** 2504145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263165/tps631010-reverse-current-without-vin-en

器件型号:TPS631010

您好、团队成员:

我的联系人有关于 TPS631010的问题。 这个问题是关于 RCP 的具体问题。 在这个用例中、SYS 或者由升压输出或者一个电池供电。 如果移除了用作 TPS631010输入的 USB 端口的输入、则没有 VIN、但输出端存在电压、因为它连接到 VSYS。 如果将某种灌电流器件插入 USB-C 输入端口、我们是否预计在这种情况下会出现反向电流或者电流阻断?

谢谢!

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Allen:

    该电流将被阻断、启用器件后仅在 FPWM 模式下发生反向电流。

    此致

    陶氏