This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:数据表帮助

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262086/lp2998-datasheet-help

器件型号:LP2998

我在查找以下参数、但在数据表中没有看到这些参数。 您能帮助我吗?

器件型号:LP2998MR

以下是我要寻找的值:

  • 额定引脚电流
  • 额定运行频率
  • RθJA (°C/W)
  • 额定功率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narineh:

    数据表第7.1、7.4和7.5节介绍了您所需的信息。 运行频率不适用于此类器件。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在查看以下数据表?

    www.ti.com/.../lp2998.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narineh:

    是的、这是正确的数据表。 下面的一些章节介绍了预期的引脚电流和温度。  PVIN 将是最高电流引脚。 与之相比、所有其他引脚的阻抗应该相对较高。  第7.6节 显示了不同 VTT 输出电压、具体取决于 DDR 版本。 功耗将取决于 DDR 选择。

    此致、

    詹姆斯