您好!
我们有两个与 大规模生产项目中的充电终止相关的问题、这使得充电不适合我们的应用。 您能帮助查看原理图和软件以查看内部是否存在任何错误吗?
e2e.ti.com/.../Starnet-BQ25601-issue_2D00_Xuejian-Chen.docx
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们有两个与 大规模生产项目中的充电终止相关的问题、这使得充电不适合我们的应用。 您能帮助查看原理图和软件以查看内部是否存在任何错误吗?
e2e.ti.com/.../Starnet-BQ25601-issue_2D00_Xuejian-Chen.docx
谢谢!
尊敬的 Zach:
首先、我已经审阅了原理图、没有发现任何问题。 请参阅我在下面对这2个问题的评论。
1) 1)有多种可能的因素可以解释充电所花费的时间超过预期的原因。 例如、如果器件处于 INDPM/VINDPM 状态、因为极大的负载电流消耗、充电电流将被降低以进行补偿。 JEITA 冷/热运行和热调节是其他充电电流会降低的器件状态。 尽管、根据客户原理图、他们似乎不使用 NTC 来监测电池温度、因此不应发生 JEITA 冷却运行。
为了确认该行为是否与 IC 终止充电相关、最好看到一个波形、显示充电过程中或至少在客户期望终止发生而尚未发生的时间内的 BAT 引脚电压和充电电流。
2) 2)寄存器日志显示终止电流已设置为960mA (REG03 = 0x2F)。 将终端电流设置为960mA 而不是180mA 将解释为什么终端的发生早于客户的预期。
此致、
加勒特
您好、Garrett:
对于这种情况、我有一些更新。
应用是 MiFi,其负载是 WIFI 前端和移动蜂窝蜂窝。 负载电流经常出现急剧的峰值。
我们在禁用 WIFI 的情况下进行了测试、然后 CHAR_STAT 将正确报告充电终止。
在实际应用场景中、在 BAT 充电过程中、WiFi 负载也在工作。 从附加的图中可以看出、负载电流峰值在 VSYS 中明显下降、IBAT 显示了 VSYS 的放电电流峰值。 然后 Vbat 被充电。 因此、在250ms 抗尖峰脉冲时间内电池充电电流不能低于设定值、也不能终止。
您能帮助检查我的理论是否正确吗? 您有什么方法可以解决这个问题吗? 谢谢!
e2e.ti.com/.../1321.waveforms.zip
此致、
扎赫