请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 尊敬的 TI 技术专家,

PACK 输入使用100O 电阻器、而 Vcc 输入使用二极管来防止输入瞬变、并防止日期驱动器在短路事件期间误操作。 我想知道 BQ40Z50内部是否有100O 电阻器和 Vcc?

另一个关于 BTP_INT 的问题是、如果我不使用此引脚、让我们将此引脚悬空?
祝您度过美好的一天!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、100欧姆电阻器以及 VCC 引脚的二极管位于内部。
另一个关于 BTP_INT 的问题,如果我不使用此引脚,让此引脚悬空?
它可以保持悬空或连接到 GND。 活动时会使用内部弱上拉。
此致、
何塞·库索